请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA233工具/软件:
大家好、我将在定制电路板上使用 INA233。 当监测的电压为 0V 时、INA233 会测量错误的电流值、例如 3.9999A。 我预计测量的电流为 0A。 当监测的电压为 0V 时、预计电流测量是否会错误?
谢谢你
Joe
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.