This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:输出连接帮助

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1567017/tpa3255evm-output-connection-help

器件型号:TPA3255EVM
主题TPA3255 中讨论的其他器件

工具/软件:

在 TPA3255 用户指南的第 3.3 节(第 7 页)中、对于 BTL 2.0 的默认设置、它提到了扬声器或阻性负载每条线路下的 AP 模拟输入。 例如、  

  • '将通道扬声器/功率电阻器负载 (4 个–8Ω) 连接到 TPA3255 EVM 正极输出端子

    OUTA(红色)和 AP 模拟输入通道 A 正极端子。'

    这是个错误吗?
  • 对于标准立体声设置、默认 2.0 BTL、我应该只需要将 2 根扬声器电缆连接到输出 A(左声道+)和输出 B(左声道-)、以及将 2 根扬声器电缆连接到输出 C(右声道+)和输出 D(右声道-)、右? 此外、A/B 和 C/D 之间的接地端子用于不同的设置?
  • 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    “那有什么用? TPA3255 的 OUTA (L+) 将连接到 AP 上的正模拟输入端子、例如通道 A+。 OUTB (L-) 将连接到 AP 上的负模拟输入端子、例如通道 A-。  

    -您对 BTL 标准立体声设置的解释是正确的。  可能在 EVM 上实现了额外的 GND 端子、 以便于测量。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    AP 是指扬声器本身、听起来好像。 我被首字母缩略词“AP"打掉“打掉、可能是 EVM 上另一组端子我错过了。 我是一名设计师而不是一名工程师、AP 代表什么? 我在网上找不到明显的参考资料。

    谢谢

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    抱歉、我想我现在明白了混淆、首字母缩略词 AP 表示音频精度、这是一家生产测量 APx555 等放大器性能的仪表的公司。

    在最终用户场景中、您会插入扬声器、但对 AP 的引用仅用于 EVM 上的评估目的。 您始终也可以使用 EVM 插入扬声器。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sebastian!