This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR115:RS232 到电流环路转换

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1570577/xtr115-rs232-to-current-loop-conversion

器件型号:XTR115


工具/软件:

您好、我的任务是创建 RS232 到电流环路转换器、以便与 PLC 进行通信

我以前从未制作过电子电路板、我承认我在理解连接的工作原理时遇到了一些困难。

我没有从头开始、因为我有当前正在使用的转换器的电子图。

数据接收和传输在 PLC 中以这种方式进行管理:

现在,我已经完成了这项工作,但我知道还有很多工作要做。

有没有人做过这种类型的连接、可以帮助我完成电路图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antoine:

    感谢使用 E2E、很高兴为您提供帮助! 首先、我建议您观看 此处链接的有关 4 –20mA 发送器的简短培训系列、以便您首次使用它们进行设计时更好地了解它们的要求和用例。

    我以前没见过这个用例、因为通常使用 4 –20mA 发送器来传输模拟信号、而不是数字信号。 我可以为您介绍 几个 E2E 主题、您可以在此处使用它们来帮助您进行设计:

    【常见问题解答】什么是 2 线 4 –20mA 电流变送器?

    【常见问题解答】是否有可帮助我构建 4 –20mA 变送器的参考设计?

    以下是有关当前设计的一些快速评论/问题:

    由于 XTR115 是 2 线变送器、IRET 引脚必须保持悬空、因此有必要在 FT232RL 和 XTR115 之间使用隔离器。 此处是我们的 数字隔离器产品系列的链接。 此外、 对于 2 线系统、24V 电源必须位于环路本身中。  下面是一个示例电路、该电路使用 ISO7310 将 IRET 引脚与 MCU 的 GND 隔离、并提供正确的电源电压配置:

    我认为 XTR115 的输出连接到 PLC 输入二极管是正确的吗? 4 –20mA 的输出几乎始终连接到电阻负载、其两端的电压可由 ADC 测量。  如果存在电阻负载、另一个需要注意的是  XTR115 的顺从电压。 在 7.5V 的顺从电压额定值下、输出环路中的最大电阻负载为 (24V-7.5V)/(20mA)= 825Ohm。

    您知道是否可以改用 3 线变送器吗? 如果是、这可能更适合您的设计 、因为变送器似乎可以接入电源。

    此致、

    Taylor Allan