This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:TAS2563:确认 SDZ 引脚电压阈值和限制

Guru**** 2554800 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1570730/tas2563-tas2563-confirm-sdz-pin-voltage-threshold-and-limits

器件型号:TAS2563


工具/软件:

大家好-

我只想确认 TAS2563 的 SDZ 引脚的电压阈值和电压限制。

我计划对 IOVDD 使用 3.3V 逻辑和电源、对 VDD 使用 1.8V 电源。

SDZ 是否被视为数字输入或模拟输入? 我假设是数字接口、可以使用 IOVDD 作为电压轨。 因此、根据数据表第 7 页顶部的内容、为 0.65*IOVDD 和 0.35IOVDD、但需要确认、因为我没有明确看到它调用、并且由于它禁用了 I2C/SPI 数字接口、它可能限制为 VDD、只有 1.8V。 在哪种情况下、逻辑电平阈值和限制是什么? 我在此引脚的数据表中仅看到“高“和“低“字样。

谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我将回顾您的意见、 下周再见

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDz 是数字引脚。
    所有数字引脚均仅以 IOVDD 为基准。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师