This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2000D1:有关短路保护的问题

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1569708/tpa2000d1-question-regarding-short-circuit-protection

器件型号:TPA2000D1


工具/软件:

您好的团队、

我对短路保护有疑问。 根据以下 e2e 主题、通过超过阈值来实现短路保护。

1.阈值是多少? 当前? 或电压?

2.阈值的值是多少?

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio-internal/f/audio---internal-forum/174/tpa2000d1---short-to-gnd-short-to-car-battery 

“短路检测可监测输出中的电流、如果超过阈值、则输出将被禁用。“

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    这只是一个很好的提醒。 请尽快答复。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我会回顾您的意见、明天回来联系您

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 余弦值
    2. 我没有确切的数字、但根据支持的最小负载阻抗和最大输出功率、阈值应该~1.5A

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师