This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:LM358P

Guru**** 2654755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1571892/lm358-lm358p

器件型号:LM358


工具/软件:

我对 LM358P 双通道运算放大器有一个有趣的问题。 在我们的电路中、该运算放大器在 LOC111 光隔离器之后用于放大直流电机电信号。 然后、我们将零速和跨度设置为特定的低(驻车)速度和更高的运行速度。 当我们将 DMM 放置在直流输出和隔离接地端时、它会引导电机向下并导致其振荡、如果引线连接到 DMM 或悬空(几乎充当噪声天线)、就会发生这种情况。 如果我们在 2018 年左右的较旧 LM358P 上执行相同的过程、则问题不会出现在具有相同元件的完全相同电路中。 对这里正在发生的事情有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、  

    这很可能与从 2021年7月22日 发出的 PCN 相关 。  

    产品变更通知

    该器件进行了重新设计、增益带宽积从 0.7MHz 增加到了 1.2MHz。 这很可能是器件在输出端因额外的电缆电容而振荡的原因。 您能否在输出端和 DMM 电缆之间放置一个串联隔离电阻器、看看此问题是否消失? 如果是这样、则表明电缆电容确实导致了稳定性问题。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我们有机会时、我们必须验证这一点。 我通读了该文档、找不到 LM358P GBW 从 0.7 更改为 1.2 的位置、我肯定错过了它。 TI 是否有 GBW 低于 1.2 的直接替代产品。

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、  

    我可以通过私人聊天提供更多信息。 我已通过 E2E 向您发送了一个朋友的申请、您可以通过聊天功能给我留言。  

    -克里斯