This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228:建议使用采样频率为 100kHz 的类似器件

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: INA228, INA223

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1572010/ina228-suggest-similar-part-with-higher-sampling-frequency-of-100khz

器件型号:INA228
主题: INA223 中讨论的其他器件

工具/软件:

我目前正在探索面向潜在应用的电池监控 IC。 我遇到了 INA228、它提供精密监控、但我正在寻找一款具有以下特性的器件:

  • ADC 采样频率至少为 100kHz
  • 集成电池电压和电流监测
  • 和过流保护
  • 数字接口(首选 I2C 或 SPI)

这是初步评估的一部分、感谢您对任何符合这些标准的 TI 器件的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Madhan、

    我们没有任何速度快于 INA228 的数字功率监控器。 为了快速进行测量、需要使用模拟电流分流监控器和高速 DAC。 为了进行功率测量、您还必须进行单独的电压测量并自行计算功率(我们只有一个具有电源输出的模拟 INA INA223、但最快的模式为 25kHz)。 下面提供了可在 100kHz 或更快频率下测量的模拟电流分流监控器的链接: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1570559/ina238-q1-ina238-no-acknowledge-ack。 您可以使用筛选器将范围缩小至更适合您系统的器件。

    此致、

    Mitch