This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3802EVM:TLV3802EVM 板的尺寸是多少?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3802EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1571862/tlv3802evm-what-are-the-dimensions-of-the-tlv3802evm-board

器件型号:TLV3802EVM


工具/软件:

TLV3802EVM 电路板的尺寸是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV3802EVM 电路板的尺寸是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco、

    SMA 连接器的宽度为 0.375“。 在我的图像中、这是 136 像素(黑线)。  

    电路板 X 为 1798 像素;因此、大约 1798/136 * 0.375“= 4.96“

    电路板 Y 为 1798 像素;因此大约 1245/136 * 0.375“= 3.43“

    不包括 SMA 突出量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco、

    电路板尺寸为 4.75“ x 3.250“(猜测效果非常好,Ron!)

    #4-40 安装孔/支架距边缘 0.2 英寸。