This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA991:计算不同参数的稳定时间

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1571548/opa991-calculating-settling-time-for-different-parameters

器件型号:OPA991


工具/软件:

如何计算 Vs= 24V(或+12V、–12V)、Vstep= 10V、G=+1、CL 至 20pF 以及 0.1%的最大稳定时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chang、

    表中给出的稳定时间是典型值。  对于 Vs = 40V、Vstep = 10V、G=+1 且 CL = 20pF 时的 0.1%稳定时间、典型稳定值为 2us。  这是一个人口的平均趋稳。  通常、与此类似的大多数参数在最坏情况下将非常+/–20%至+/–30%。  因此、您可以估计最大值为 1.3*2us = 2.6us。  您的问题会在使用不同电源的相同测试条件下出现。  电源电压不会产生重大影响、因此 2.6us 是合理的。  请注意、负载电容、步长和增益值会产生显著影响、因此如果您调整这些条件、最坏的情况将有所不同。  为了检查 不同测试条件下的典型稳定、可以使用仿真。

    此致、艺术