This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6505:是 LMH6505 与 Motorola Semiconductor 器件 MC1350D 的功能相匹配的器件

Guru**** 2557810 points
Other Parts Discussed in Thread: LOG300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1571770/lmh6505-is-the-part-lmh6505-matches-functionality-with-motorola-semiconductor-part-mc1350d

器件型号:LMH6505
主题中讨论的其他器件:LOG300

工具/软件:

                      目前、我们正在寻找长期停产的 Motorola Semiconductor 部件 MC1350D 的替代产品。

这是采用 8 引脚 SOIC 封装的单片 IF 放大器。

 

请告诉我与之匹配的备选器件。

 

注意:这些年来、我们使用的是现已停产的兰斯代尔部件 ML1350

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以查看从输入到输出的模拟增益控制 VGA、并在反馈环路中使用 LOG300 之类的器件来控制增益控制电压。