This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:INA226 开路负载

Guru**** 2812055 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1571439/ina226-ina226-open-load

器件型号:INA226


工具/软件:

您好:

电路中使用的电压范围为 5 x INA226。 这是一个权力分散化偏差。 每个通道上都有一个具有 INA226 的分流器。 如果我将电源或负载连接到通道、它会正常工作(重新提供正确的电流和分流电压值)。 但是、如果让通道打开(在负载或电源之外)、有时会返回 0xFFFF。 我无法忍受这种行为、因为打开的通道仍然在内部连接、所以它将在 VBUS、+Vin 和-Vin 处看到 12V 的电压。 我预计它始终为分流电压提供大约 0V 的电压、为电流提供大约 0A 的电流。

我做了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Florian:

    您是在分流电压或电流寄存器中读取 0xFFFF 吗? 它是否保持在该值? 请帮助您澄清您的意思、有时读数为 0xFFFF。

    谢谢您、
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mallika:

    感谢您的参与。

    我有时会读取 0xFFFF。 这取决于我连接电源的位置。 在以上示例中、它发生在 Ch2 上。 但从不在 Ch1 上。 如果将 12V 电源连接到 Ch2、Ch2 就可以正常工作、某些其他通道会显示此行为。  

    从分流电压和电流寄存器中读取 0xFFFF。 (如果它只出现在当前寄存器上,我预计校准结果会出错。)

    如果我连接到任何一个开路通道、则会添加一个额外的电源或负载、该电源或负载将显示出良好的值。  

    (顺便说一下:在图中,它必须是 Rshunt_1 和 Rshunt_2、以此类推。 对于每个 INA,都有一个自己的分流电阻器。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Florian:

    如果将 0xFFFF 转换为实际电压、您将看到它实际上代表二进制补码形式的负电压。

    0xFFFF = - 2.5uV

    由于 Vbus 电源和负载均断开(即系统接地悬空)、您可能会由于噪声或接地缺失而读取到较小的负电压。

    此致、
    Mallika Senthil