This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:USB2ANY 10 引脚电缆接口、可连接到 ESHF-105-01-USB2ANY L-D-SM 连接器

Guru**** 2559850 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1561195/usb2any-usb2any-10-pin-cable-interface-to-eshf-105-01-l-d-sm-connector

器件型号:USB2ANY


工具/软件:

我们有 TI USB2ANY 套件 (HPA665-001) 及其 10 引脚电缆、该电缆与 HTST-105-01-H-dV 连接器匹配、我们需要连接到 L-D-SM 测试板上的 ESHF-105-01-DV 连接器。 解决此问题的最佳方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您赶时间、请考虑购买 3 美元的分线板 (可选+ 3 美元电缆)、例如 https://www.adafruit.com/product/2743。 应直接将此类分线板跳线到 USB2ANY。

    如果您真的很着急、跳过分线板并焊接一些导线。

    如果您需要长期或大批量生产的方案、可以考虑询问诸如 Samtec 这样负责电缆组装的人员 — 他们可能有更好的想法。

    有关引脚排列、请参阅 USB2ANY API 参考手册附录 F:关于 USB2ANY:当前 API 文档: 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的建议。 您的建议有助于轻松解决问题。

    根据建议,我们购买了一个非常相似的产品,从阿达夫鲁伊特。  

    此致。

    彼得·戴