This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255 故障并输出到 GND

Guru**** 2563220 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1569475/tpa3255-tpa3255-fault-and-output-to-the-gnd

器件型号:TPA3255


工具/软件:

您好:

我正在处理一个音频放大器项目、遇到了一个问题、

FAULT 引脚始终为低电平(低电平有效)并 正确响应 RESET

输出级的低侧关断开启。

输入信号看起来 正确 、直到有 TPA3255

我还检查了我的电源电压以及内部基准电压:

PVDD = 24V、

VBG = 1.23v、

AVDD = 7.7v、

DVDD = 3.28v。

我还尝试断开输出滤波器、但没有任何变化。

我的配置是立体声 BTL。

有没有人有一个想法,为什么它不工作?

谢谢、此致

.e2e.ti.com/.../E2116_5F00_01c_5F00_TPA325x-CPNV.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonas、

    您能否确认重置是否正常? FAULT 引脚被拉低、但通过激活复位、它会释放 FAULT 引脚?   

    以上是低电平有效故障引脚可以报告的一些故障。  

    如果在激活复位后清除故障、则可能是由过流关断或热关断引起。  

    此外、 在这种情况下可以探测输入/输出、这将会很有帮助。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    我确认复位有效、但 FAULT 引脚会立即恢复为零、

    这可能不是散热问题、因为芯片根本不热、

    我还尝试移除 L1-4  电感 、它没有任何改变、

    这是我的测量结果、左侧是输入信号 INPUT_A 和 INPUT_B、右侧是输出。

    此致、

    Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonas、

    这是在多个板上发生的、还是仅在一个板上发生的? 我想知道 您的电路板上是否有可能触发故障的损坏元件。  

    是否在加电时出现这种情况?  尽管没有上电序列、但我们建议在提供 PVDD 后将 RESET 保持为低电平至少 250ms。

    是否 连接了负载? 我很好奇负载阻抗是什么、如果在未连接负载的情况下发生这种情况、  

    此外、您能否检查 CLIP_OTW 和 AVDD 引脚上的电压?  

    此致、
    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sebastian 您好:

    此问题发生在另一个电路板上、但并非在该系列的所有电路板上。

    在另一个电路板上、削波信号和故障信号均处于活动状态、而不仅仅是我的故障信号。

    是的、我在电路板上电时测试了复位。 FAULT 引脚变为 1、然后几乎立即返回 0。

    我使用 10 欧姆和 6R8 欧姆作为负载阻抗进行了测试、在空载情况下、信号仍为 0V。

    我测量了电压:

    在 CLIP_OTW 上、该值为 3.27V、AVDD 上为 7.70V。

    此致、

    Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonas、  

    奇怪的是、在没有负载且移除了电感器的情况下发生了过流问题。 您能否将已知良好的设备更换到此主板上、以查看问题是否得到解决? 我想知道输出在焊接过程中是否发生短路。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    我尝试将芯片换为新芯片、但没有任何变化、我将尝试重新组装整个电路板。

    此致、

    Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonas、

    很有趣、因此  电路板上似乎有一个短路会触发过流关断。  

    如果能够识别损坏的组件、请告诉我。  

    此致、

    Sebastian