This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:INPBTL 模式下无输出

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1571707/tpa3255-no-output-in-inpbtl-mode

器件型号:TPA3255


工具/软件:

大家好、E2E 专家:

你好。

在我的应用中、我正在以 PBTL 模式使用 TPA3255、我注意到每 100 种产品中有大约 5 个器件没有输出。

我发现问题来自散热器。 它相当大、会引入干扰、从而导致 TPA3255 提前触发过流保护。 当我使用较小的散热器时、不会出现问题。 散热器似乎会产生寄生电容、从而使 TPA3255 比预期更早检测到过流。

使用大型散热器时、如何消除此问题?

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    有意思。 所有散热器的安装方式是否相同? 它们是否都有安全的接地连接? 我认为永久消除此问题的唯一方法是改变散热器和/或布局的方向、但我不确定这是可行的。 您如何得出散热器存在寄生电容的结论? 您是否在 D 类输出上测量了大峰值?

    我还想问您的应用是否可以接受较小的散热器?  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney、

    你好。

    当我将散热器再抬高 5-10 毫米时、这种现象消失了。

    此致、

    公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这是否是您的系统可接受的设计修改? 我认为必须进行物理变革+要求才能完全消除这一问题。  

    此致、
    Sydney Northcutt