This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3302:ngspice 错误:Spice 线后跟.ends 线的预期序列(可能为空)

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1571367/amc3302-ngspice-error-expected-possibly-empty-sequence-of-spice-lines-followed-by-an-ends-line

器件型号:AMC3302


工具/软件:

您好:

我正在使用 Kicad 9.0.1;请参阅以下有关它的信息:

应用程序:x64
版本:9.0.1、发布版本
库:
  wxWidgets 3.2.6
  FreeType 2.13.3
  HarfBuzz 10.2.0
  fontconfig 2.15.0
  libcurl/8.11.1-dev Schannel zlib/1.3.1
平台:Windows 10(内部版本 19045)、64 位版本、64 位、小端字节序、wxMSW
OpenGL:NVIDIA Corporation、Quadro P2000/PCIe/SSE2、4.6.0 NVIDIA 537.70
构建信息:
  日期:2025 年 3 月 30 日 01:11:30
  wxWidgets:3.2.6(wchar_t、wx 容器)
  升压:1.86.0
  OCC:7.8.1.
  curl: 8.11.1-dev
  第四十四章
  编译器:Visual C++ 1942、不带 C++ ABI
  KICD_IPC_API=ON
区域设置:  
  语言:en_GB
  ENC: UTF-8.
  数字:1234.5
  编码 кΩ丈:D0BACEA9E4B888 (sys)、D0BACEA9E4B888 (utf8)

从您的网站下载 AMC3302 的 PSPICE 模型 (sbam475.zip) 后、在尝试仿真包含该电路的原理图时、会收到以下错误:
AMC3302.lib:655:1:Spice 线的预期序列(可能为空)、后跟一条.ends 线

可以做什么?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Corneliu:  

    我们正式仅支持 PSpice 和 TinaTI。 SPICE 实现之间存在一些差异、并非所有器件都能在 ngspice 中正常工作。  

    我现在没有最新的 KiCad 在我面前,但从错误读数,我看到有一个问题在第 655 行。 (AMC3302.lib: 655:1 )。

    我很快就检查了。。。 确实存在“ ; “在我看来、这是不应该存在的。 尝试移动它,我建议与下面的图片.

    此致、Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设 PSpice 对分号的处理方式与 ngspice 不同。 子电路的这一部分无论如何都会被注释掉。 我认为甚至应该完全删除它。  

    PSpice 参考指南

    我还查看了直接与 PSpice for TI 一起提供的 AMC3302 库、该库是相同的。  

    希望这对您有所帮助。

    此致、Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jiri、

    今天上午我试着解决这个问题,我 想给你同样的答案。 现在没关系。

    感谢您发送编修

    此致、Corneliu