工具/软件:
TI 团队大家好、
我在两种配置中使用 TLV9062。
1) 缓冲器:单位增益缓冲器具有 1.65V 偏移
2) 差分运算放大器:增益为 5、偏移为 1.65V
电路的差分输入电压:3mV 至 400mV 信号、频率为 20kHz。
该电路放大 MOSFET 两端的电压(导通状态)、在 MOSFET 关断状态下、输入电压最多增加 24V。 运算放大器输入端子被钳位到 3.3V。 因此、每 50us 运算放大器输出都会进入饱和状态。 根据数据表、它应在 200ns 内退出饱和模式。
在两种配置中、运算放大器相关输出存在不同的行为。
对于缓冲器、输出在 2 μ s 内稳定并跟随信号。
但如果放大器(具有增益 5)在稳定时间输出后不跟随输入、它会逐渐减小。 它与运算放大器的压摆率有关吗? 运算放大器闭环增益和压摆率之间是否存在任何关系? 我随附了一个波形供您参考。