工具/软件:
尊敬的技术支持团队:
我们目前在我们的一个电路板上使用 LM675T/LF02。
最近、我们遇到了电源 (Vcc 至−VEE) 在 LM675T/LF02 内短路的故障。
我们的初始假设是、输出级中的高侧和低侧晶体管之间可能存在直通电流。
但是、在调查驱动器部分的故障原因时、我们无法识别任何可能触发该问题的外部因素。
作为参考、我们应用中的电源电压为+33V 和−24V
您能否建议 LM675T/LF02 中可能导致此类故障的潜在原因? 我们非常希望提供有关可能导致此类短路的机制或条件的指导。
此致、