This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6482:LMC6482AIMX/NOPB 顶部标识缺失// SO# 433004

Guru**** 2561860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1571746/lmc6482-lmc6482aimx-nopb-top-marking-logo-missing-so-433004

零件号:LMC6482


工具/软件:

TI 团队大家好、

希望此消息能为您提供帮助。

 

我们的客户总共购买了 380 件器件型号 LMC6482AIMX/NOPB。 他们收到的器件状态为“新传入“、发现 接收的器件 在顶部标记上有标识缺失问题

照片随附在这里。 (右侧是客户收到的器件)

 

您能否 协助我们核实并告知这些问题是否符合验收标准? 您能否提供或共享此已发布器件的标准或支持文档以供客户作为其生产参考。

我们希望您能协助提供此事的建议。

 

发货详细信息如下:

供应商 PO 编号: 029-DL051

MPN#: LMC6482AIMX/NOPB

已发货数量:380 件

COO:我的

日期代码: 2525+5  

批次代码: 混合  

问题: 顶部 标记上的徽标缺失问题

最热情的问候

Lucas

Mouser Electronics Inc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    感谢您提供配送详情。 很遗憾、由于这是一个公共论坛、我无法提供您要求的文档。 尽管 右侧设备上的美国国家半导体标识似乎已经褪色、但这不应影响设备的功能和性能。

    您注意到批次代码 混合。 您能否确认所有 380 件商品是否属于单个批号、或者 货件中的多个批号是否受到影响?  

    此致、

    Alex Curtis