This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2333-Q1:OPA2333AQDGKRQ1 — 封装轮廓中有关 PowerPAD 的注释

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1568340/opa2333-q1-opa2333aqdgkrq1-notes-about-the-powerpad-in-the-package-outline

器件型号:OPA2333-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:
我们正在 使用 OPA2333AQDGKRQ1 。 机械图参考了 A PowerPAD 中更新 标识、但示例电路板布局布线未显示任何相应的焊盘、但注释 9:“金属焊盘的尺寸可能因爬电距离要求而变化。“ 该封装实际上包含外露焊盘吗、还是包含 PowerPAD 中更新 注意一个我们可以忽略的错误? 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anand、

    该器件没有电源焊盘。 微功耗运算放大器绝不会变得足够热而需要微功耗运算放大器。

    提及“PowerPAD"是“是一个样板商标。 第一页也可用于具有电源板的器件。

    “注释 9“注释是指引脚焊盘 — 在这种情况下,由于“爬电距离“(反向)所需的铜与铜间距、高压器件的焊盘宽度可能不同。 该间距由客户自行决定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    距离您上次答复已经 10 天了、因此我将结束本次询问。