This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:20MHz 的传导 EMI 失败

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1564698/amc1311-failing-conducted-emi-at-20mhz

器件型号:AMC1311


工具/软件:

大家好、我们在汽车充电系统中使用了多个器件、但未通过传导 EMI 测试。  您是否有任何设计指南或应用相关技巧?  您是否有支持该器件的数据可以在系统中使用并通过传导 EMI 测试?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    您能分享原理图/布局吗?  您是否确定了 20MHz 组件的来源?

    谢谢、

    Saleh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Saleh、仅当 AMC1311 通电时才存在 20MHz。 如果我们对其断电、频率就会消失。 如果这是一个公共论坛、我必须查看有关分享我们的布局的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    如果 20MHz 仅在 AMC1311 通电时出现、则它可能来自内部调制器时钟。  输出滤波器截止频率设置为什么?  请通过电子邮件分享原理图/布局。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Saleh — 我想通过电子邮件与您分享,而不是在任何论坛上有我们的原理图。  我现在将在您的个人资料中查找您的电子邮件。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saleh:我在 TI E2E 上的任何位置都找不到您的电子邮件、您可以通过我的个人资料向我发送一封电子邮件、我可以回复吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    闭合螺纹。

    讨论继续在电子邮件中离线。

    谢谢。