This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF0208-SP:s 参数

Guru**** 2568175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1572529/trf0208-sp-s-parameter

器件型号:TRF0208-SP


工具/软件:

您好、

您能指导进行增益仿真吗?

在 Cadence AWR 中打开 S 参数后、它会显示 4 个端口、如下所示。

在以下电路中、对于 1231MHz 处的增益仿真 (1118.75MHz ~ 1343.75MHz)、

客户必须如何连接?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    通过使用记事本打开 SNP 文件顶部的注释可以看到端口分配。

    在这种情况下、端口 1 和端口 3 分别为 INP 和 INM、端口 2 和 4 分别为 OUTM 和 OUTP。

    但是、如果客户将在单端转差分操作中使用、则可以使用一个稍好的 S 参数文件、其中包括直接在测试装置中的 INM 终端。 此功能可在以下 URL www.ti.com/.../TRF0208-SP 上 的“TRF0208 S 参数模型“下的 S3P 文件中找到(是的,我知道它没有很好地标记以区分 S2D 与 D2D)。

    谢谢、如果您有任何其他问题、
    基定