This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV316-Q1:具有低失调电压的 IC 放大器 SOT23-5 TLV316QDBVRQ1

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1565184/tlv316-q1-ic-amp-rtr-sing-low-offset-sot23-5-tlv316qdbvrq1



工具/软件:

IMDS 系统拒绝 IMDS 节点 ID 1096264700/2.00。

IMDS 记录已被拒绝。 请按照以下说明检查并修改记录、然后重新提交数据以供接受。

1.在组件: IC AMP Rtr 采用低偏移 SOT23-5 TLV316QDBVRQ1 材料: Sieg(硅电子级,例如用于晶圆)
Sieg(硅电子级,例如用于晶圆)。 此 MDS 已隐藏在 IMDS 中、必须进行更换。

2.组件中:IC AMP Rtr sing low offset SOT23-5 TLV316QDBVRQ1 材料:模贴粘合剂 (Ag)
请选择回收信息(例如,材料是否包含回收?:是/不适用/否)。 请根据材料选择正确的一个 (IMDS Rec.001、规则 4.4.2.M&O)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajit,

    此处提供了材料成分:

     https://www.ti.com/materialcontent/en/report?pcid=298491&opn=TLV316QDBVRQ1

    #1 — 不知道有什么问题。 芯片由硅制成。 请参阅上述报告的“半导体器件“部分(靠近底部)。

    #2 — 模塑化合物可能包含一些再生材料。 这取决于模塑化合物制造商。 我们不会在内部“回收“。 请参阅上述报告的“模塑化合物“部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #2 — 模塑化合物可能包含一些再生材料。 这取决于模塑化合物制造商。 我们不会在内部“回收“。 请参阅上述报告的“模塑化合物“部分。  

    答案_您可以根据您的材料选择是/否。

    #1 — 不知道有什么问题。 芯片由硅制成。 请参阅上述报告的“半导体器件“部分(靠近底部)。

    答案 — 您的 IMDS 团队选择了 IMDS 中活跃的 IMDS Commitee 材料、但现在 IMDS Commitee 已在 IMDS 中停用了该材料。 因此、您需要选择另一个 IMDS 委员会版本或您的组织 IMDS 材料。

    您的 IMDS 团队更好地了解此问题您可以将此邮件发送给 IMDS 团队。 他们会解决这个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:

    更新后的 IMDS 节点 ID 是可能的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ajit、

    对此表示歉意。 请在此处为此申请提交 CSC 请求:客户支持中心–创建新问题 — 客户支持