This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358B:输入的 ESD 保护二极管

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1572500/lm358b-esd-protection-diode-of-input

器件型号:LM358B


工具/软件:

尊敬的团队:

请让我确认输入和 V+之间是否有 ESD 保护二极管。 从 LM358B 数据表“绝对最大额定值“中、我不理解这一点。

如果输入和 V+之间没有 ESD 保护二极管、LM358B 在 V+=3.3V 和 VI =40V 条件下不会造成任何损坏、对吗?

关于输入共模电压范围、如果输入电压超出 VCM 范围、运算放大器输出将变为非线 性行为。 然而、LM358B 没有任何损坏、对吧?

此致、

二宫幸史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koshi:

    我需要更新我的响应。 我不小心删除了克莱门斯 没错 用我的帖子某种方式响应。 Clemens 正确的是、ESD 二极管实际上是不存在的。 该器件与 LM2905B 具有相同的结构。 本应用手册的第 3.5 节说明了这一点:  

    e2e.ti.com/.../spva018.pdf

    此致、  

    Chris Featherstone