This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333-HT:数据表列出了可提供的定制温度

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1572712/ina333-ht-datasheet-states-custom-temperatures-available

器件型号:INA333-HT


工具/软件:

您的数据表引用–55 至 210°C。  我的应用程序需要–5 到 220°C。  标准设计是否足够、但寿命会降低?  或者是否要更改额外 10°C 的设计。  器件看到该温度的唯一时间是 60 分钟、即其使用寿命。  正常工作温度–5 至 120°C。