This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA857:OPA857 驱动能力

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA857

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1572766/opa857-opa857-drive-capability

器件型号:OPA857


工具/软件:

OPA857 可以直接驱动差分 100 Ω 输入吗?  或单端 50 Ω 输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     是的、OPA857 可以直接驱动差分 100 Ω 输出:

      规格显示 50 欧姆差分时的最大值、频率响应曲线图 1 和图 3 显示了 100 欧姆差分负载的结果。

    谢谢您、
    Sima