This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV316-Q1:TLV316QDBVRQ1

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1571832/tlv316-q1-tlv316qdbvrq1

器件型号:TLV316-Q1


工具/软件:

大家好:

 

有关以下请求的任何更新。 我们迫切需要 IMDS 数据。

 

请尽快为以下器件型号重新提交 IMDS(根据 IMDS 建议)。 请按优先级重新提交。

请将您的 MDS 重新提交给我们的中心组织 马勒(欧盟)电子有限公司[4746]

请注意,这是非常紧急的。

 

MAHLE 部件号

部件说明

供应商

供应商器件型号

IMDS ID

070910281.

采用低偏移 SOT23-5 TLV316QDBVRQ1 的 IC 放大器

德州仪器 (TI

TLV316QDBVRQ1

1096264700/2.00

 

IMDS 记录已被拒绝。 请按照以下说明检查并修改记录、然后重新提交数据以供接受。

 

  1. 在组件中:IC AMP RTR 采用低偏移 SOT23-5 TLV316QDBVRQ1    材料: SIEG(硅电子级,例如用于晶圆)

       Sieg(硅电子级,例如用于晶圆)。 此 MDS 已隐藏在 IMDS 中、必须进行更换。

 

  1. 元件中:IC AMP RTR 采用低偏移 SOT23-5 TLV316QDBVRQ1                   材料:裸片贴装粘合剂 (Ag)

请选择回收信息(例如,材料是否包含回收?:是/不适用/否)。 请根据材料选择正确的一个 (IMDS Rec.001、规则 4.4.2.M&O)。