This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241B:IN +/-上的电压(无 Vs

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1572721/ina241b-voltage-on-in---without-vs

器件型号:INA241B


工具/软件:

我希望在设计上节省一些电量、当时我想我可以关闭 Vs、因此 Vs 将悬空。 如果电压仍在电流检测电阻上施加到 IN +/-、则这是否安全。 中的主电压为高电流、我无法关闭。

我已经阅读了数据表、但不清楚这是否安全。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    对我来说、主要问题是当 VS 悬空时输入引脚上的任何瞬态。  我已经看到、当 VS 悬空时、其他器件在输入端产生高瞬态时会发生闩锁问题。  如果您有一个连接到 GND 的电阻器或某个其他连接、VS 不悬空、这将有助于实现此目的。  因此、如果将 VS 连接到 GND 以关闭 INA241、则 IN +/-引脚不会出现问题、因为这些引脚的限值以 GND 为基准。  甚至在 VS = 0V 时、IB 与 Vsense 和 IB 与 Vcm(–5V 至 110V) 的数据表中也有一些图。   

    闩锁问题涉及输入端的快速瞬变、这是大多数模拟器件的一般说明。

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这真的很有用。 查看您提到的图、当 Vs 为 0V 时、IB 非常低、那么 1M Ω 接地电阻是否足够?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    很抱歉混淆。  我的意思是器件的 IB 是输入器件。  Iq 是 Vs 引脚中的电流。  我不建议在输入引脚上使用电阻器。

    此致、

    Javier