This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6754-Q1:如果直流负载诊断可以&'t Detect 开路负载、我应该检查什么?

Guru**** 2567815 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6754-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1571376/tas6754-q1-if-dc-load-diagnostic-can-t-detect-open-load-what-should-i-check

器件型号:TAS6754-Q1


工具/软件:

我在电路板上有两个 TAS6754-Q1、他们的器件版本为 1p1。  

我试图通过切断所有扬声器来测试它们的开路负载。

有趣的结果:

1) 在第一个 TAS6754-Q1 的所有通道上检测到负载开路  

2) 未在第二个 TAS6754-Q1 的所有通道上检测到负载开路  

您能告诉我我应该检查什么以了解原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建鹏、

    能否在这两个器件上运行直流诊断时提供输出波形的捕获图?

    此致、
    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到目前为止我无法提供波形。 我是软件工程师。 我需要硬件工程师的帮助。  

    我想知道的是是否有一些寄存器需要读取加载值? 这里有一个问题:如果我断开扬声器的所有连接、这两个放大器都无法检测到开路负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、如果我想手动启动直流负载诊断、只需将 0x11 写入寄存器 0x03 和 0x04、可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您做了哪些改变行为? 在帖子的开头、您说在第一块板上的所有通道上都能检测到它们、但现在它们不是?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建鹏、

    您是否可以访问 TAS6754 技术参考手册?
    https://www.ti.com/drr/opn/TAS6754-Q1-DESIGN
     数据表的“手动启动直流负载诊断“部分对此进行了概述。 我们通常不会公开发布此设备的注册详细信息、因此会向您发送电子邮件以获取离线支持。

    此致、
    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于技术支持正在处理离线问题、请关闭此 e2e 主题。