This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA232:随着 Vsupply 的变化、精度稳定?

Guru**** 2684445 points

Other Parts Discussed in Thread: INA232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1573199/ina232-stable-accuracy-as-vsupply-changes

器件型号:INA232


工具/软件:

  • IC 是否可以由被测电芯供电?
  • 这是假定的吗?  
  • 随着 Vsupply 的变化、精度是否会保持稳定?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johny、

    是的、只要电压在工作范围 (1.7V 至 5.5V) 内、并且 GND 与器件和测量的负载共享、您可以从任何需要的地方为 INA232 供电。 如果被测电池需要具有不同的 GND、则可以使用数字隔离器。 以下是几个可根据您的需要进行的参考设计:

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00313
    https://www.ti.com/tool/TIDA-01608

    请注意、如果使用此方法、则需要选择一个与 INA 具有兼容逻辑电平的数字隔离器(尤其要注意逻辑低电平)。 请注意、许多隔离器的每一侧都具有不同的逻辑电平。  

    有一些参数会随着电源的变化而变化。 以下是数据表的相关部分:

    下面是一个视频链接、可帮助您更好地理解此错误:  

    https://www.ti.com/video/6118333021001

    此致、

    Mitch