This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:不连接到 BQ25672EVM

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, BQ25672EVM, BQ25672, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1572316/usb2any-does-not-connect-to-bq25672evm

器件型号:USB2ANY
Thread 中讨论的其他器件: BQ25672EVMBQ25672BQ25798

工具/软件:

我观察到从 USB2ANY 到 EVM 的 I2C 时钟和数据线上没有活动。

全新的 USB2ANY 对我来说似乎有缺陷。

是否有原理图 — 我可以探测 PCB??

USB2ANY 模块通过 USB 与 TI Charger GUI - Analog EVM 进行通信。

我尝试了更新 USB2ANY 中的固件 — 它应该是哪个版本??

您能给我发送一个最新固件的链接吗?

错误消息为: “Hardware not connected - failed to connect(硬件未连接-无法连接)“。

这是合理的、因为它不会切换 SDA 或 SCL 线…

JP22 状态 LED 在 EVM 上闪烁 — 我们知道它处于活动状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎是 TI Charger GUI 系统的软件问题。

    我能够使用 USB2ANY Explorer v2.7.0.5 运行 I2C — 。

    那么 — 为什么 ticharger_GUI 1.4.10 无法与 BQ25672EVM 通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已将固件更新为 2.8.2.0 — 仍然不好。

    我是唯一一个使用过 BQ25672EVM 的人吗?

    显然、672 的机密配置文件不正确...

    有人在那里吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 E2E 论坛按器件型号分配问题、因此在 USB2ANY(而不是 BQ25672EVM)下发布了问题。  USB2ANY 支持 内部有点混乱、2017 年前后没有活跃的维护人员、并且  USB2ANY 的支持责任似乎  在传递给适当的产品线之前传递了一两次或两次。 对延迟深表歉意。 我已经将此主题传递给了 BQ25672EVM 所有者、此所有者应该很快为您提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将是很好的 — 听到一些积极的...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还在等待。

    客户注意:EVM 收费 150 美元、USB 收费 100 美元=>投资 250 美元

    而这不是工作,并有花费我很多时间 — 完全相反的意图..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    EVM 配置是否已更改? 跳线 JP30、JP31、JP33 的状态如何? 这些跳线控制 I2C 线路上拉。 应安装 JP30、应安装 JP31 或 JP33。

    如果这确实是 TIChargerGUI 问题、请尝试使用 chargergui 文件 BQ25798。 该寄存器将向 BQ25672 进行寄存。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ25798 配置工作正常!!

    那么、您说它有相同的寄存器吗?

    这是惊人的...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    这些寄存器应相同。 BQ25672 是 BQ25798 的仅降压版本。 可能存在一些细微差异、但在初始观察时寄存器映射是相同的。 我很惊讶 BQ25672 chargergui 文件不起作用。 如果您开始使用 BQ25798 充电器 GUI 配置文件时出现问题、我可以尝试更新此文件。

    我将关闭此主题。 如果您在下周的测试过程中遇到任何问题、请告诉我。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我今天正在尝试进行检查、但得到了:

    104-登录失败:达到最大登录尝试次数、请稍后重试。

    104-登录失败:达到最大登录尝试次数、请稍后重试。

    有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    在尝试登录 TIChargerGui 时是否会出现这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它只是“治愈“本身。

    BQ25798 更新了 USB2ANY 中的固件、并正常工作。

    我尝试了 BQ25672 — 仍然无法连接。

    感谢您的帮助!

    现在就可以开始评估了。