This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:无法将固件升级至 V3.1.1.14

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1569842/usb2any-unable-to-upgrade-the-firmware-to-v3-1-1-14

器件型号:USB2ANY


工具/软件:

您好:

  BQ79826Q1 EVM 时、我们正在尝试进行评估。

BQ79826Q1 EVM GUI 在打开时会显示以下错误。

按照 GUI 手册中提到的这些步骤升级 USB2NAY 的固件、但未成功。

请帮助解决此问题。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagaraja、

    您是否可以访问 71x 设计资源文件夹? 它包含名为“USB2ANY_3_1_1_14-BQAutoEval.txt"的“的必要更新文件。 我也请求我们的营销团队将该文件添加到 82X 安全资源文件夹中。 该文件可以通过 USB2ANY TI 页面上提供的 USB2ANY 固件 loader.exe 程序上传到 USB2ANY。

    此致、

    David Ray

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢您的答复。

    我可以访问 BQ7971x-Q1 设计资源文件夹、可以成功地使用 USB2ANY 固件装载程序 v2.0.0 更新固件。

    非常感谢。

    此致、

    Nagaraj.P.R.