This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241A:INA241A:电流检测放大器失调电压问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1573124/ina241a-ina241a-current-sense-amplifier-offset-issue

器件型号:INA241A


工具/软件:

目前使用 INA241A1 器件来执行基于电感器 DCR 的电流检测、适用于基于 48in/12Vo/250kHz 4PH 交错式 GaN 的降压转换器应用。 1.2V 基准与外部运算放大器缓冲器一起提供。  

会 在单个放大器输出端看到较大的失调电压问题、并且在多个电路板上也会看到类似的性能。  最初一切看起来都很好、随着时间的推移、放大器输出电压开始随失调电压的增大而漂移。  连接了两个不同电路板的电路图和硬件读数。

需要帮助了解此失调电压问题随时间变化的原因。 这是为了处理 GaN 器件的高 dv/dt、还是为了解决其他问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    随着时间的推移、不应出现如此巨大的温漂。 为了缩小范围、您是否尝试过移动这些器件来查看故障器件是否存在问题? 或 A-B-A 测试?    

    此致

    广

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、更换放大器不起作用、但 用新的失调电压更大的放大器可以多次解决问题、而且随着时间的推移、失调电压会很大。

    您是否发现所选外部电路部件的值有问题?  是否担心 30V/ns 的 GaN dv/dt? 是否建议使用任何替代器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raju:

    快速 dv/dt 不应该是问题、这正是该器件的设计要处理的问题。

    如果外部元件值关闭、我们应该会在 Get-Go 中看到精度问题。 我认为、最初在规格范围内、但随着时间的推移偏离规格不太可能与外部元件有关。

    测试数据似乎表明没有电感器电流。 在此静态条件下、问题单元输出太远。 我的理解是否正确? 您是否分析过这些器件是否可能损坏?

    此致

    广

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、只要开启辅助电源、我们就会在放大器输出端看到失调电压问题。 分析还没有完成,如何分析任何可能的组件损坏, 因为没有观察到物理损坏?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raju:

    您能否详细说明一下在中配置 INA241 时、只开启 Vs 电源的测试条件? 输入如何连接到定义的电压电平、无论是 12V 还是 GND。 但它们不应悬空、否则您有时会观察到与某些器件上所记录内容类似的输出问题。

    此致

    广

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试条件为 48Vin/12Vo/250kHz/30A、放大器输入始终连接在检测电容器两端、如上图所示。 一旦在开关/上电期间发生失调电压问题、放大器输出在通电或不通电的情况下都会产生该失调电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raju:

    我读出的表是否正确、针脚 1 和 8 显示的–1V 接地? 不应该是大约 12V 吗?

    此致

    广

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、此表仅在开机期间发生偏移问题后才使用辅助电源读取。 是、电容器的一端以电气方式连接到 Vo (+12V)。 您能解释一下导致这个大偏移读数的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raju:

    我仍然不清楚输入引脚是如何测量为–1V 的。 如果两个 INA 输入引脚都连接到 12V、则失调电压应处于规格范围内(即小尺寸)。 当然、对于一些电阻器、失调电压会稍大。

    如果您有套接字、则可以直接验证器件偏移。 不过、假设测试设置没有问题、您描述的现象不会响铃。 除非器件损坏、否则我没有对此的说明。 电气测试应能够测试器件是否损坏。   

    此致

    广