请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV9154工具/软件:
如所示 IPC/JEDEC J-STD-033D 、对于以下部件、MSL = 2 和 MPN TLV9154IPWR 厚度= 1.2 mm 不需要烘烤条件。 请确认我们是否可以考虑对该器件不需要烘烤、否则如果需要烘烤、请提供。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
如所示 IPC/JEDEC J-STD-033D 、对于以下部件、MSL = 2 和 MPN TLV9154IPWR 厚度= 1.2 mm 不需要烘烤条件。 请确认我们是否可以考虑对该器件不需要烘烤、否则如果需要烘烤、请提供。