This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6404-Q1:OPTM ||请求音频原理图审核–MIMX8ML6CVNKZAB 平台

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1573246/tpa6404-q1-optm-request-for-review-of-audio-schematic-mimx8ml6cvnkzab-platform

器件型号:TPA6404-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

我们目前正在基于开发一个信息娱乐项目  NXP MIMX8ML6CVNKZAB  处理器并实现了以下音频架构:

  • 编解码器:  TLV320AIC3104IRHBR

  • 放大器:  TPA6404QDKQRQ1A

  • AMicrophones:  2(适用于 Alexa 集成和免提通话)

  • 主讲人:  4 × 4Ω、25 W(前部和后部)

在我们的设计中、两个编解码器扬声器输出经过复制、馈入四个放大器扬声器输入通道。

我们恳请您的团队查看所附的原理图  麦克风、AUX 和扬声器部分  并分享您的反馈或建议、以确保功能和最佳实践正常。

您的指导对于帮助我们满怀信心地向前发展非常有价值。

提前感谢您提供 support.e2e.ti.com/.../SCHEMATIC_5F00_-AUDIO_5F00_A1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh

    我查看了与 TPA6404 放大器相关的部分、请仔细检查以下内容:

    1.我假设这些是 PVDD 线路的去耦电容器、我们通常建议使用 0.1uF 和 4.7uF、这里看起来很多值为 0.01uF。

    2.您能否检查 SDA 和 SCL 是否通过电阻器(建议使用 2k Ω 等电阻器)上拉至 DVDD;  

    3.突出显示的 0.01uF 盖在这里不是必需的,但您可以保留它们。

    4.您能否确认下面哪组 AUD_3V3 是 DVDD 的旁路电容? 我假设左侧第二个底部?  

    5.你能检查是否有一个大容量的 AUD_12V 的地方,以支持您的电源要求?

    Elise