This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358A:LM358A 输入正弦波正半周期在-ve 引脚上被削波为零

Guru**** 2925110 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358A, LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1569988/lm358a-lm358a-input-sine-wave-positive-half-cycle-is-clipping-to-zero-at--ve-pin

部件号:LM358A
《Thread 中讨论的其他器件: LM358》

工具/软件:

 输入共模电压范围 0f - 0.3 至+32V 有何含义? 我正在使用 LM358A、它具有+/–12V 的双电源、我的-ve 引脚输入为 10V 峰间正弦波信号。 是否会导致 IC 出现故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有电压均以 V−引脚为基准测量。 您称之为“−VE“的是哪个引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯 ·拉迪施、-ve 引脚在这里是指 IC 的反相输入引脚。 我发现的问题是我的正弦波+ve 半个周期在-ve 引脚处被削波。 但负半周期仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anshuman:

    [引用 userid=“671917" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1569988/lm358a-lm358a-input-sine-wave-positive-half-cycle-is-clipping-to-zero-at--ve-pin/6045910 “]-ve 引脚此处表示 IC 的反相输入引脚。 我发现的问题是我的正弦波+ve 半个周期在-ve 引脚处被削波。 但负半周期仍然存在。

    这是我对您的电路的解释。 输入信号发生器通过 10Vdc 偏置、交流信号通过 10Vdc 偏置。 这意味着输出也为 10V 直流。 因此、输入在 0Vpk 和 20Vpk 之间摆动、输出也应摆动 0Vpk 至 20Vpk。 但是、输出 Vcc 限制为 12Vdc、因此、由于以下规格、输出信号被削波、大约为 12V - 1.5V = 10.5Vpk  

    e2e.ti.com/.../LMx58-Clipped-Output-09252025.TSC

    如果信号发生器摆动高于和低于 GND(无 10Vdc 偏置)、则输出将在+/–12Vdc 范围内摆动。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Zhang、我正在施密特触发 ckt 中使用 LM358、其中无直流偏置的输入 10V pk 正弦波将进入 RC 低通滤波器之后的反相 fin。 通常、在输入阻抗较高的情况下、我应该在反相引脚上看到几乎相同的信号、但我只看到负半周期、正半周期完全为零。 输出没有问题。 它恒定在+12V。 下面的运算放大器不是 lm358、仅供参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anshuman:

    无直流偏置的输入 10V pk 正弦将在 RC 低通滤波器之后产生反相 fin。

    这毫无意义。 VIN-节点是一个高阻抗节点、LPF 的截止频率约为 1.45kHz、LPF 的输出应跟随输入并产生一定的衰减、具体取决于输入频率。 它不应在 LPF 之后发生任何削波。  

      

    请向我们展示整个 LTSpice 仿真。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、很遗憾、我无法分享完整的原理图。 但是、这在硬件测试中观察到。 您看到可以在运算放大器内部进行任何二极管钳位吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anshuman:

    输入端不应有二极管、但负电源会有一个二极管。  您的图仍然与我们预期的不符 — 输入中可能有一些小电流传导,但如果输入信号处于电源电压范围的中间,则应该是对称的。

    您是否可以尝试在同一情况下测量直流性能?  例如、在中施加 5V DC IN、在中施加–5V DC IN、告诉我们输入的电压值是多少? 此外、您能否确认电源电压为+/- 12V?

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike:  

    我 尝试在电压跟随器模式下配置 IC、并为同相引脚提供正弦输入。 反相引脚正半部分始终被削波。 而某些 IC 绝对没有问题。 我想知道是 IC 批次问题还是这种奇怪行为背后仍有技术解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    因此、您会说、如果是放大器、 是否采用基本缓冲器(跟随器)配置、电源电压为+/–12V、您尝试高于 GND、则输出无法跟踪同相电压?  有些器件存在此问题、而其他器件没有?  首先、我要确保您的电源电压肯定为+/–12V;如果输入信号超过输入共模范围(与正电源相差 1.5V)、那么预计会出现这种情况。  此外、请通过断开输出来确保输出负载不会以某种方式导致此问题。

    否则、如果仍然有问题、那么这些器件必须以某种方式损坏。  之前是否对这些器件进行过任何测试?  或者、他们是否会立即从包装中排除此问题?   

    请注意、我们尚未发现此问题、并且该器件的出货量已达数百万、因此 TI 不太可能检测到该严重性的质量问题。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    是的、输出无法跟踪同相引脚电压平均值、其正半个周期被削波。 使用+/–12V 电源时、输入仅为 5V 峰峰正弦波。 输出端没有负载。