This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6120A2:TPA6120:布线阻抗

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1573391/tpa6120a2-tpa6120-trace-impedance-for-routing

器件型号:TPA6120A2


工具/软件:

尊敬的团队:

请提供从 ROUT 和 LOUT 路由音频信号的建议布线阻抗值。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nachiketh、

    在大多数情况下、音频信号路由的 PCB 布线阻抗不会影响信号、因为对于高速信号、我们会考虑这种情况。 如果您计划使用非常长的电缆遵循 PCB 输出、而这种电缆需要进行阻抗匹配、则可能存在例外情况。 在这种情况下、您可以尝试调整布线、以尝试获得与电缆特性阻抗(例如 50 Ω)相匹配的阻抗。 您可以将 PCB 的阻抗设置为 50 欧姆、但 对于信号将处于音频频率的大多数音频信号应用、布线特性阻抗不应影响性能。  

    此致、

    Ignacio