This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3217:输出规格与电迁移限制

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1573020/ths3217-output-spec-vs-electromigration-limit

器件型号:THS3217


工具/软件:

数据表第 6 页指示最小输出驱动为 50mA。

但是、绝对最大额定值表通过脚注 (2) 表明、由于电迁移限制、输出电流限制为 30mA。

客户正在驱动 50 欧姆的应用中使用此参数、并且可能无限期需要 50mA。

此处是否存在问题原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    设置绝对最大电流输出规格是为了避免可能导致故障的电迁移。 不过、该规格的理念是器件可以长时间(几年)拉取/灌入 30mA、而不会关断器件。 如果客户计划在某个时候关闭器件、则此规格不适用。 为了清晰起见、您可以分享客户正在使用的设置。 客户是否使用电路的 D2S 部分来驱动此 50 欧姆负载、而不使用输出功率放大器?

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看下面的原理图、它们将输出功率放大器用于 50 欧姆负载:


    配置如下。 在第 2 个 24.9 欧姆电阻器后右侧连接的网络直接连接到输出端。 如果此规范仅适用于 D2S、则我认为我们可以接受。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    正确、功率放大器的输出电流驱动为 120mA 典型值、差分放大器部分是 70mA 典型值限制的部分。

    此致、

    Ignacio