This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA828:单电源/0Vdc Vref 低增益配置下 CMV 与输出电压间的关系。

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: INA828, INA823, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1573524/ina828-cmv-vs-output-voltage-in-single-supply-0-vdc-vref-low-gain-configuration

部件号:INA828
主题中讨论的其他器件: INA823TINA-TI

工具/软件:

按如下方式运行此 INA828:

+Vs = 19.75Vdc

-Vs = 0 Vdc

Vref = 0Vdc

增益= 3.6

-in = 2.554 V 直流

+in = 3.943 Vdc

TI 计算器说、我应该能够在输出端达到大于 5.0Vdc 的电压、但实际上我只能获得大约 4.6Vdc 的最大电压  在 1/2 满量程差分输入 (0.695Vdc) 下、输出端的直流电压符合预期、但对于 1.39Vdc 的全差分输入、它不会变为 5.0Vdc。  尝试了多个器件。  有什么想法吗?  看起来 INA823 是可行的、但只是想弄清楚 INA828 不可行的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Doug,

    提示情况的方法之一是探测 RG 任一侧相对于接地的电压。 引脚 8 对应于 IN+放大器、引脚 1 对应于 IN-放大器。 当输出是非线性时、RG 引脚 8 应与 IN+的电压相同、RG 引脚 1 应与 IN-的电压相同。 否则、您可以看到 A1 或 A2 是否超出线性工作范围。

    在快速 TINA-TI 仿真中输入此值、我怀疑这是一个靠近电源轨的输入放大器、但我想内部放大器应该能够相对于 V-线性摆动~750mV。

    器件上是否连接了任何输出负载电阻?

    您能分享原理图吗?

    此致、
    Gerasimos