This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4991-Q1:短路电流持续时间

Guru**** 2815425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1573545/opa4991-q1-short-circuit-current-duration

器件型号:OPA4991-Q1


工具/软件:

OPAx991-Q1 的数据表中列出了短路电流 (ISC) 为±75mA。 有人知道施加到该电流是否会降低 IC 性能或损坏吗? 更进一步来说、器件能否在任何接近 ISC 的位置长期运行、或者时间范围的最大值是否短?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  

    如果器件温度超过绝对最大值、就会出现这种情况 该器件具有连续短路电流额定值、每个封装一个放大器。 超过绝对最大温度可能会造成损坏。 请参阅下面的注释 2。  

    此致、  

    Chris Featherstone