This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6120A2:在输出端观察到谐波

Guru**** 2668255 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6120A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1569346/tpa6120a2-harmonics-observed-at-output

器件型号:TPA6120A2


工具/软件:

您好、

在设计中采用 TPA6120A2 时、向 TPA6120A2 提供正弦波 (1KHz、100mVrms) 输入、如所示 HDPN+ HDPN-  从分析器中观察到、输出信号名称处存在谐波 HDPN_OUT 。 图像中连接的 FFT 信号和示波器信号这些信号在 HDPN_OUT 上捕获。   我在附件中复制的示意图供您参考。 请忽略 RIN+和 RIN-电路、因为它目前未使用。 仅考虑 LIN+(HDPN+)、LIN-(HDPN-) 和 LOUT (HDPN_OUT)。

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagadish、

    我将查看这些谐波发生的情况、并根据我的建议向您提供回复。   

    您能否向我确认使用 10 欧姆串联电阻器后 TPA6120A2 的输出负载是多少?

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec Saebeler:  

    耳机(电阻约为 360 欧姆的航空头套件)连接在 10 欧姆电阻器之后。

    此致、

    Jagadish。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagadish、

    感谢您分享有关耳机阻抗的更多信息。

    下面给出了在单电源配置中使用该器件 TPA6120A2 时的注意事项。  不建议使用、而不是预期的设计用例。  要使用单电源直流阻断电容器并正确偏置到中间轨的输入(输入共模设置为 Vcc/2)、需要防止较大的直流电流流动、否则会影响性能。

    我将研究我可以提供的减少观察到的谐波的任何建议或支持。  除了器件数据表之外、EVM 用户指南还提供有用的设计指南。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:  

    当然、我们会等待您的建议。  

    此致、

    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagadish、

    获得更新后、我将共享这些更新。  谢谢你。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    您是否有机会调查这个问题。  

    此致、

    Jagadish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagadish、

    下周我将有时间更详细地检查谐波的行为。  您是否有机会检查是否在单电源中正确配置了器件?

    您是否测试了不同电源配置下的谐波性能?  您是否希望使用 EVM 在实验室内进行双电源和单电源配置评估?

    此致、

    Alec