This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8602MAEVAL:LMP8602MAEVAL

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP8602MAEVAL, INA200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1574529/lmp8602maeval-lmp8602maeval

器件型号:LMP8602MAEVAL
主题中讨论的其他器件: INA200

工具/软件:

TI 团队大家好、

我购买了 LMP8602MAEVAL PXI 模拟卡中的电流监测板。

我的设置包括 20mΩ 分流电阻器 15V 非常相似。 会降低 1A 、结果为 20mV 分流器上的压降。

我想使用 EVM 放大这个小电压、使其可供 PXI ADC 读取。

我也有一个 INA200 EVM 器件。

您能否请确认是否需要对 EVM 电路进行任何修改以支持此设置?
此外、哪个 EVM 更适合在该应用中进行精确的电流监测?

谢谢!
—Shivaraj R

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shivaraj :

    您的设置似乎没有问题、您应该会在输出端看到~ 1V 的放大信号。

    此外、哪个 EVM 更适合在此应用中进行精确的电流监测?

    这将取决于您的要求:
    1.您希望的精度有多高?
    2.您需要什么增益系数?

    在 INA200EVM 和 LMP8602EVM 之间、INA200 的增益 (20) 比 LMP8206 (50) 更小、因此取决于 ADC 的检测范围。  

    我随附了一个产品系列链接、您可以看到我们根据精度分类的器件: https://www.ti.com/product-category/amplifiers/current-sense/overview.html

    此致、
    Mallika Senthil