This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG200:REF165 和 REF25 的最佳电容值

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1574407/log200-best-cap-value-for-ref165-and-ref25

器件型号:LOG200


工具/软件:

您好:

对于 REF165 和 REF25 基准引脚、数据表显示“在使用基准时、每个引脚使用 100pF 至 330pF 的电容总和“。
用户如何确定 100pF 至 330pF 范围内的理想电容值?
TI 有什么建议吗?

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hirano-San,  

    我建议使用 应用手册 原理图作为参考、了解要为 REF165 和 REF25 引脚使用的电阻器和电容器选择哪些元件。  

    此致、
    Ashley