This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:直流诊断功能

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1574208/tas6424e-q1-dc-diagnostics-function

器件型号:TAS6424E-Q1
《Thread 中讨论的其他器件: TAS6424E》

工具/软件:

您好:

我们的客户有关于 TAS6424E-Q1 发生直流诊断故障后如何工作的问题。

在 TAS6424E-Q1 检测到输出对电池短路或对 GND 短路的情况下、

- TAS6424E-Q1 变为高阻态、然后停止工作  

- DEOS TAS6424E-Q1 将故障状态提供给外部

-任何其他功能  

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否可以访问此文档: 了解汽车 D 类放大器中的直流和交流负载诊断

     进行直流负载诊断测量时、该器件不会发挥作用。 尽管直流负载诊断在启动时可以处于播放状态、但这摘自数据表:“直流诊断可以从任何运行条件启动、但如果通道处于播放状态、则完成诊断的时间会更长、因为器件必须在转换到 Hi-Z 状态之前斜降该通道的音频信号....  每个通道的直流诊断结果通过 I2C 寄存器单独报告。“

    Elise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的徐山:

    感谢您的评论,
    我可以看到下面的 pdf 文档、正确吗?
    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/sloa286-Understanding-DC-and-AC-Load-Diagnostics-in-Automotive-Class_2D00_D-Amplifiers.pdf

    我的问题是、
    TAS6424E 启动后、IC 在播放状态下稳定并播放声音(想象车辆中播放的声音)、
    如果 TAS6424E 发现某些通道短接 GND/Battery/跨接并开路、
    CAN TAS6424E、
     1.立即停止输出? 输出状态是否会进入高阻态?
     2.用故障引脚或警告引脚指示我们?
     3、与诊断寄存器中的日志或其他内容相同?

    这是重点介绍 TAS6424E 的详细问题、而不是常规项目、

    我很抱歉匆忙、但我们今天需要客户回复这些信息。

    此致
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yusuuke

    启动 TAS6424E 后、IC 在播放状态下稳定并播放声音(想象一下车辆中播放的声音)、
    如果 TAS6424E 发现某些通道短接至 GND/BATTERY 并断开、则

    如果已经进入播放模式、这种故障情况将触发 OC。

    [引述 userid=“563596" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1574208/tas6424e-q1-dc-diagnostics-function/6063678  1.立即停止输出? 输出状态是否会进入高阻态?

    好的、没问题。

    [引述 userid=“563596" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1574208/tas6424e-q1-dc-diagnostics-function/6063678  2.用故障或警告引脚指示我们?

    FAULT 引脚将为低电平。

    [quote userid=“563596" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1574208/tas6424e-q1-dc-diagnostics-function/6063678 与诊断寄存器中的日志或其他内容相同?

    就会表明存在 OC 故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shadow San

    感谢您的确认和
    如果我们在 PLAY 状态期间满足电池短路/GND 条件、
    我们明白、我们可以注意到通过故障引脚和检查过流故障寄存器的情况显示出故障。

    基于上面我理解的函数,但例如,我有 2 个问题,注意到过流,即
    1.我认为过流可以注意到接地短路、但我们也可以注意到具有过流功能的电池短路情况吗? 由于电池通常超过 SPK 输出的中心电压、因此电流不会从该引脚流出。
    2.如果我们能通过过流诊断得到这种情况,那么我们应该为每个 2 欧姆和 4 欧姆通道设置多大的过流诊断值? 你有什么想法或建议吗? *取决于过电流设置多少,无法诊断电池短路和接地短路,我担心。

    此致
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yusuuke:

    1. 是的、我们可以注意到使用 OC 对电池短路、请参阅以下数据表中的屏幕截图:
    2. 电池短路或 GND 短路通常会产生极高的电流、这样任一 Rload 的任一电流设置都能够检测到短路。  

     Elise