This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1100:AMC1100 目前是否具有 UL 认证?

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1573249/amc1100-does-amc1100-have-ul-certification-at-this-moment

部件号:AMC1100


工具/软件:

大家好:

我的一位客户希望将使用 AMC1100 的产品出口到美国。

他们目前有以下问题。
请你给我答复。

问题 1:
AMC1100 目前是否具有 UL 认证?

问题 2:
如果 AMC1100 具有 UL 认证、他们可以从哪个 URL 下载认证文档?

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    可以在此处找到 AMC1100 的 UL 认证: www.ti.com/.../sbaq006a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    非常感谢您的答复。

    您的回复对我们非常有帮助。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。