This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6552:噪声表征协议

Guru**** 2974690 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1572941/lmh6552-noise-characterization-protocol

器件型号:LMH6552


工具/软件:

您好:

我目前正在为激光设计一款超低噪声电流驱动器、并希望对电流和电压噪声密度进行清晰的表征。 我主要使用 LMH6552 进行控制。
您能否介绍一下 TI 用于表征 LDO、放大器等噪声特性的方法和设备。 ?

提前感谢您。

Quentin Stainer、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Quentin、

    我当然可以为您工作。  我知道我们有一些网络可用内容、例如“高速运算放大器的噪声分析“: https://www.ti.com/lit/pdf/sboa066

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alec 的快速回答,我会检查你链接的文档。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Quentin、

    谢谢;在您查看完文档并有任何后续问题后、我将在本周发送更多内容。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我研究了本文档、公式让我们深入了解了如何提取噪声值、非常有趣。

    由于我将要表征一个可调制的激光器的电流驱动器、因此我将使用在 8MHz 上总增益为 100dB 的仪表放大器测量 1 欧姆精密电阻器上的电压噪声。 我希望它是足够准确的,你能确认这种方法是有效的,或者我错过了什么?

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Quentin、

    根据我过去的经验、您的方法是有效的。  请让我知道您的测量过程。

    此致、

    Alec