This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9062:峰值检测器问题

Guru**** 2986400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1574082/tlv9062-problem-with-peak-detector

器件型号:TLV9062


工具/软件:

您好:

我遇到了峰值检测器电路的输出电压问题。
我已将仿真文件附加到此主题以供参考。

输入信号:

  • 电压范围:–3V 至+3V

  • 脉冲宽度:10µs(每分钟重复一次)

在对电路进行仿真时、我注意到意外的结果:

  • 对于 1V 输入脉冲、输出电压升至大约 1.2V

  • 对于 3V 输入脉冲、输出电压仅达到约 2.6V

您能帮助我了解为什么输出与输入峰值电压不匹配、以及如何纠正这种行为吗?

谢谢您、

e2e.ti.com/.../4643.ABS_2B00_PEAK_2B00_EXT-discharge.TSC

此致、

Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1V 峰值问题是由复位节点的过冲引起的、该过冲存储在 100nF 电容器上、没有放电路径。  取下盖子可解决问题 — 参见下文。

    3V PEAK 的问题是 100N 电容器未在 10us 脉冲内充满电 — 移除电容器或降低其值可解决该问题(见下文)。