This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:TAS2563/XMOS 集成

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1573283/tas2563-tas2563-xmos-integration

器件型号:TAS2563


工具/软件:



尊敬的 TI 团队:
我们目前正在努力将 TI ADC (TAS2563) 与 XMOSf3800 集成。 在初始阶段、器件状态似乎处于关断状态、我们通过将寄存器 0x02 写入 0x0C 来启用它。 采用此配置时、器件可以工作、但音频输出非常低。
此外、当我们尝试使用扬声器测试时、器件会自动关闭。 为了解决这个问题、我们尝试使用随附片段中所示的设置来降低增益、虽然这可以防止关断、但声音输出会进一步降低。
我们还尝试写入 PPC3 设置、但在这种情况下、器件未发出声音。 您能否告知是否建议使用任何稳定的启动设置来正确启用增强功能并以最大的声音输出获得最佳音质?
由于我们对这种集成不熟悉、因此您在为 TAS2563 提供正确的初始化序列或稳定寄存器设置方面的指导将非常有帮助。
期待您的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我提出几个用于进一步调试的问题:

    • 是否使用此器件的 QFN 或 WCSP 封装?
    • 您使用的是 EVM 还是定制电路板?
    • 您的音频是否以传统的 I2S 格式来自主机?
    • 请在播放测试之前和之后读取寄存器 0x24 至 0x27。 您可以对进入关闭状态的测试和未进入关闭状态的测试执行此操作。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    感谢您的及时答复。

    请在下面找到与您的问题对应的答案和观察结果:

    i.) 您使用的是此器件的 QFN 或 WCSP 封装?
    我们使用的是 QFN 封装。

    ii.) 您使用的是 EVM 还是定制电路板?
    我们使用的是 定制板

    III.) 您的音频是否以传统的 I²S 格式来自主机?
    是的、音频已进入 传统 I²S 格式 、我们使用的是 单声道录制和播放

    iv.) 播放测试前后的寄存器读数 (0x24–0x27)

    1. 引导时:

      • 所有中断寄存器都处于其默认值 ( 0x00 )。
      • PWR_CTL (0x02)寄存器= 0x0E 、表示设备在中 软件关断 状态。
    2. 手动启用设备后:

      • 编写的代码 0x0C PWR_CTL (0x02)启用器件。
      • 音频播放正常、中断寄存器显示:
        0x24 = 0x00
        0x25 = 0x00
        0x26 = 0x11  → bit 0: Device Power Up, bit 4: PLL Lock
        0x27 = 0x80  → bit 7: ASI2 Clock Error
        
    3. 在扬声器测试期间使用以下命令:

      speaker-test -D hw:0,0 -c 2 -r 48000 -t sine
      
      • 扬声器产生电气噪音、然后进入关断模式。
      • 关断后、PWR_CTL (0x02)会重新设置为 0x0E 和中断寄存器显示:
        0x24 = 0x00
        0x25 = 0x02  → Brownout Protection Active
        0x26 = 0x11
        0x27 = 0xA0  → bit 7: Device Power Down, bit 5: PDM Mic Clock Error
        
    4. 使用以下引导设置降低放大器电平后:

      0x00 = 0x00
      0x7F = 0x00
      0x01 = 0x01
      0x03 = 0x02
      0x06 = 0x02
      0x07 = 0x02
      0x08 = 0x30
      0x02 = 0x0C
      
      • 中断标志与步骤 (2) 中的保持相同。
      • 扬声器输出音量减小、但是 扬声器测试可稳定运行、而不会关闭

    5. 升压稳压器观察结果:

      • 我们尝试启用 升压稳压器 写入BST_EN寄存器。
      • 但是、升压稳压器似乎未激活:
        • VBST 引脚保持在 5V (与 VBAT 相同)。
        • 软件 引脚显示 无开关活动 手动覆盖。
      • VBAT 供电 5V 2.2 µH 电感器 两个电源之间是连接的 VBAT 软件

    6. 支持请求:
      请提供 预定义的稳定启动设置 建议的寄存器配置 收件人:

      • 启用并稳定 升压稳压器 、和
      • 确保 可靠运行、无需关断 播放期间?

      您的指导将帮助我们验证功率级行为并确认正确的升压配置。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 iV).2. 您说过“音频播放正常“、您只意味着设备可以播放、但如果您使用与后续测试相同的信号类型、您仍然会看到相同的问题?

    第 3 步中的此命令是否通过 I2C 向器件写入其他内容?

    通常、升压电感器为 1uH、是否可以使用此值而不是 2.2uH?
    默认情况下升压设置为 H 类模式、因此您需要馈送一些信号来查看更高的电压。 对于“常开“模式、您可以将 BST_MODE 位设置为 10b。

    您可以使用 PPC3 软件生成完整的寄存器初始化。 您可以先使用 ROM 模式进行测试、因为与调优模式相比、这是一组减少的设置。  TAS2563 终端系统集成指南

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师