This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4347:热性能数据

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1568921/opa4347-thermal-data

部件号:OPA4347


工具/软件:

尊敬的团队:

关于器件型号 OPA4347EA/250 的热数据、您能否提供热性能信息、包括结至环境热阻 (R θ θJA)、结至外壳热阻(Ψ θJC)、结至电路板热阻(Ψ θJB)和环境温度?


此致、

Rami Reddy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    我会提出一个请求。 这可能需要几天到两周的时间。 我会看看是否可以加速它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA4347EA TSSOP-14 (θJA Ω)结至环境热阻为 100C/W — 请参阅下文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    结果如下:

    OPA4347EA

    结果 — θ JA-High K:

    102.5

    结果 — θ JC、顶部:

    35.2.

    结果 — θ JB:

    60.0

    结果 — psi JT:

    1.7

    结果 — psi JB:

    59.2.

    结果 — θ JC、底部:

    不适用