This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7704-SP:LMP7704-SP (LMP7704HBH/EM) 封装请求

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP7704-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1572489/lmp7704-sp-lmp7704-sp-lmp7704hbh-em-footprint-request

器件型号:LMP7704-SP


工具/软件:

我有 HBH0014A (CFP) 中的 LMP7704-SP (LMP7704HBH/EM) 封装信息、但我找不到封装尺寸。 您能给我发电子邮件吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KwangHo:

    我申请了 LMP7704HBH/EM 的占用空间。 它应该在接下来的几天内提供。 您可以前往 产品页面并使用 Ultra Librarian 下载该占用空间、从而下载 LMP7704-SP 的占用空间。

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ultra Librarian 中、可以使用产品图、但不会指定占用空间应该是多大的尺寸。 尽管可以根据元件尺寸创建封装尺寸、但我想问是否有准确的封装图可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KwangHo:

    我向封装团队提交了封装尺寸申请。 请留出几天时间让他们创建封装。 我会在该流程完成且可用时通知您。

    此致、
    嘉莉

    尊敬的 KwangHo:

    现在、您可以在 LMP7704-SP 产品文件夹上使用该封装

    此致、
    嘉莉