This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA189:同相放大器

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1574314/opa189-non-inverting-amplifier

器件型号:OPA189


工具/软件:

对于第一个应用、我计划将其用作增益为 15 的同相放大器。 我要求在器件的输出(放大器输入)上使用 200 Ω 和 47nF 的 RC 滤波器。 我的主要目标是以尽可能小的失调电压来放大信号。 您能否仔细检查我的情况是否良好或您是否有任何疑虑? 所使用的输入电流非常低 (20uA)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    我对您的电路进行了分析、看起来运算放大器输出已 饱和。 高输入阻抗运算放大器强制输入和输出 20uA 输入电流。 这 可以在下面的测量 IP 上看到。 电压差 VOS 通常为 0.4uV。 但是、在下面的测量中、您可以看到输入在 131.35mV 的增量下会分开。 这反过来会导致输出达到轨输出。  在分析具有电压输入的电路时不会出现这种情况。

    一种可能的解决方案是使用 TIA 转换输入电流。 TIA 会将电流转换为电压。 您能详细说明一下电流电路的设计目标吗? 下面是显示较大输入差分和输出饱和的仿真。

    e2e.ti.com/.../OPA189-Current-Input.TSC

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Carrie、

    我很抱歉没有澄清。 电压约为 0.11V、我尝试以 15 的增益放大该电压以获得大约 1.65V。 预期电流约为 20uA、但主要目标是放大信号而不会引入放大器的额外误差、因此 4uV 的失调电压是可以接受的。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    如果您的输入是电压、那么您的设计应该不会出现问题。 下面的仿真与之前相同、但使用电压发生器而不是电流发生器。 VOS 很小 、这表明输入不再被拆开。 请注意、IP 非常低 (70pA)、输出电压为 1.65V、与预期增益相匹配。  如果您还有其他问题、敬请告知。

    e2e.ti.com/.../OPA189-Voltage-Input.TSC

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,嘉莉,非常感谢。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题,我很高兴我能帮忙!

    此致、

    嘉莉